This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:BUF802和#39;s 波特图测试结果

Guru**** 2850150 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1107010/buf802-buf802-s-bode-test-result

器件型号:BUF802

大家好、

我的客户使用 BUF802制作 PCB 来测试性能。

但当带宽达到1G 时、增益下降超过-3dB。

您能帮您检查原理图和测试结果吗? 谢谢

e2e.ti.com/.../AAP1k.2110.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要执行完整的 s 参数校准和测试以正确查看响应  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我不知道该怎么做。 你可以给我任何建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、您可能会请求数据表图中使用的设置和设备。