This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393LV:最大输出电流

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1112603/lm393lv-max-output-current

器件型号:LM393LV

大家好、

请向我们提供 有关 LM393LVDR 器件的更多信息。  我在数据表中找不到最大输出电流的信息、可以帮帮我吗? 我已经检查了最大输出电流信息的数据表、但我没有找到。 目前、我需要为客户提供最大输出电流信息。  

非常感谢。
此致、
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    在第12页的电流与输出电压关系图中详细记录了输出行为。 我在这些方面做得很努力! ;^)

    "最大电流"取决于您的最大 VOL 或 VOH 要求。

    输出电流受限、具体取决于电源电压。 在图中可以看到电流限制、其中曲线急剧向上弯曲、并在电源电压下出现"平坦线"。

    因此、如果您知道您的电源电压为3.3V、电流为10mA、如图6-8所示、输出饱和电压(Vol)将约为150mV (取决于温度)。

    如果您的最大 VOL 要求为300mV、则查看图6-8、最大电流(过热)应约为15mA。

    如果输出短接至3.3V、则当过热时、流出输出的电流(短路电流)约为50mA -很快就会变热(参见图 6-10)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    非常感谢您给我们提供了指导、并为我们提供了有关此最大输出电流的详细说明。 我知道输出电流是受限的、取决于电源电压。  

    善良,最好的地方

    Jonathan