This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA823:单电源5V 的电源轨输出

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: INA823, INA849
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1110736/ina823-rail-output-for-single-supply-5v

器件型号:INA823
主题中讨论的其他器件: INA849

我针对不同的输入从 INA823DR 获得了以下输出。 附件中的附加电路。

10mV IN = 1.2V
20mV IN = 2.4V
30mV IN = 3.6V
40mV IN = 3.8V

40mV IN 的预期输出为4.8V。

 INA823DR 达到电源轨输出。  

根据数据表、输出电压摆幅+Vs - 0.15V = 5-0.15 = 4.85V。

但它会以3.8V 的电压击电源轨。

请告诉我您的意见。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vintoh、

    INA823不是单路运算放大器、但包含三个运算放大器。 这些运算放大器可以单独进入饱和状态

    您将无法从外部注意到这一点。 因此、TI 开发了这款"vcm versurs Vout"计算器:

    另请参阅此主题:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1103241/ina129-ep-if-i-use-single-power-can-i-connect-ref-to-ground

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinoth:

    请访问 Kai 建议的链接。  

    您可以将输入 VCM 电压降低至大约2Vdc、或从下图中增加 Vref。 使用模拟工程师计算器时、它将指示下图所示给定设置的 Vmin 和 Vmax 输出电压(以及 VDIFF_MIN、VDIFF_max 输入电压范围)。  在您的情况下、最大输入差分电压配置为大约~29mV、但设置的实际 Vdiff 输入高达40mV。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai 和 Raymond、感谢您的快速响应。

    我购买了几块  INA823芯片、并在工作台上进行了评估。

    我对共模电压感兴趣。

    测试条件:增益:121,Vs+= 5V,Vs-= GND,参考:GND。

    输入:在 IN+和 IN-之间未应用输入

    测得的 IN+/IN-至 GND 的输入大约为437mV。

    我是否应将437mV 视为输入共模电压?

    如何测量输入共模电压(之前聊天中为2.5V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinoth:

    我猜437mV 是电压表输入电阻上 INA849的输入偏置电流压降?

    不建议对 INA849的输入应用任何输入信号。 请参阅数据表的第9.1.1节。 不可以、如果您想测量 INA849在不同共模输入电压下的行为、请通过低欧姆源为两个输入施加共模输入电压。

    另外请记住、在单电源应用中、将 REF 引脚连接到信号接地不是一个好主意。 在大多数情况下、您必须以欧姆方式连接伪接地电位低(!) 连接 REF 引脚、以防止在施加零差分输入信号时输出达到饱和状态。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinoth:

    您的初始 INA823配置非常接近。 您的 INA823配置应与下面的原理图类似。  

    您在 INA823中的设计要求是什么?"  在单电源电压轨中使用5Vdc 时、输出和 INA823的增益受到限制。  如果您的输入差分电压高达40mV、我建议稍微降低增益、例如100V/V 并配置 Vref = 0.25V 左右。 请遵循 Kai 的建议和建议。  

    对于单电源轨设置、电流 INA823 pSPICE 模型存在错误、因此我无法通过仿真向您展示线性行为、 但模拟工程师计算器的建议是正确 的、您应该能够遵循建议的参数并在测试台上重复 INA823的性能。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinoth:

    我将关闭此查询。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond