This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:针对交流信号的 CMRR 测试

Guru**** 2768165 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2192, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1112357/opa2192-cmrr-test-for-ac-signal

器件型号:OPA2192
主题中讨论的其他器件: OPA192

您好!

@客户要求,我们必须针对100kHz、330KHz、1MHz 等不同频率的交流信号测量 IC OPA2192的 CMRR。

请提供程序以及测试条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于此测量已经由制造商完成、因此无需测量共模抑制、结果可在数据表的图21中看到。

    如果您对应用中的共模抑制感兴趣、请记住、结果在很大程度上取决于您的实际电路。 即使是最小的不平衡也会完全破坏共模抑制、尤其是在高频时。

    本视频可能对您有所帮助:

    https://www.youtube.com/watch?v=MwxyNmW--70

    您能否布置您想了解共模抑制的电路?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kada-San、

    Kai 很好地解决了这个 OPA192 CMRR 测试问题。 他关于"最低不平衡会完全破坏共模抑制、尤其是在高频下"的观点怎么强调都不为过。 TI 生产运算放大器已超过50年、并完善了用于表征 CMRR 和 PSRR 与频率等参数的实验室表征技术。 有关所应用方法的信息属于 TI 公司专有信息、我们无法与您分享。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    实际上、我们使用以下链接中提供的原理图(视频中的时间戳3.14)完成了直流信号的 CMRR 测试、结果在范围内。

    https://www.youtube.com/watch?v=MwxyNmW--70

    如视频中所示、使用相同的原理图、我们希望使用交流信号(视频中的时间戳3.14)进行 CMRR 测试。 请提供输入交流信号规格以及一些测量样本、以100KHz 频率对 CMRR 进行分频。

    此致

    Yashodhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yashodhar、

    视频中显示的电路是用于 CMRR 仿真的测试电路。 这些不是用于测量的测试电路。 请在3:38观看视频。

    此链接显示了类似的测量方法。 但是、如上所述、您将需要精密电阻器、该电阻器必须匹配在1ppm (0.0001%)以内、才能测量大于100dB 的 CMRR:

    https://www.analogueictips.com/when-is-a-high-cmrr-needed-in-an-op-amp-faq/

    在1MHz 时、OPAMP 输入之间的杂散电容不匹配约为0.1pF、与2k 电阻器结合时会导致阻抗不匹配约1ppm。

    因此、使用这种简单的方法、即使只大致确认数据表值、也是非常困难的。 为了获得更精确的结果、TI 正以完全不同的方式测量交流 CMRR。

    另请参阅以下出色演示:

    slideplayer.com/.../

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yashida、

    TI 不为 我们 的产品提供定制的电气特性服务。 我们将无法提供测得的100kHz CMRR 的 OPA192样本。 TI 会测试并确保 CMRR 处于电气特性表中指定的限值范围内。 请注意  、图21  CMRR 和 PSRR 与频率间的关系图表示"典型"器件。 无法保证特定 OPA192的 CMRR 与频率将与用于创建图形的器件相同、高于或低于该器件。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程