This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA552:使用实际电路和组件进行 OPA552稳定性分析

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1112856/opa552-opa552-stability-analysis-with-real-world-circuit-and-components

器件型号:OPA552

大家好、

我已经制作了一个具有电流升压电路的缓冲器电路、用于将电容器的压摆率提高到500nf。 请查找随附的瞬态和相位裕度分析电路

现在、我在 PCB 上使用实际组件构建了电路。 这里的输出负载为470nf。 当它上升和下降时、我会看到一些振荡。 附件是相同的一些示波器图像。

1) 1)您认为瞬态响应是稳定的吗?

2) 2)振荡是否在上升和下降时正常?

3)是使用运算放大器电路时非常热衷于的电源顺序。(即运算放大器的 VIN 应在 V+和 V-之后最后提供)

4) 4)从相位响应来看、带宽接近1.8Mhz、这是否意味着我可以将频率为1MHz 的方波作为输入、还是由于电流过大而使电路发生故障?

e2e.ti.com/.../ExtraCompensationPwrBuff_5F00_PManalysis.TSCe2e.ti.com/.../PwrBuff_5F00_TransientAnalysis.TSC  

B.R、

谢谢你。

B.R、

Tarun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    对于较高的输入、信号看起来要好得多。 在这里、我将 VIN 作为4V、输出大约为20V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    该电路针对大输出信号进行了优化、因为您说您需要高转换率。

    小信号幅值和大信号幅值的电路行为方式会有所不同。 这在输出级以 B 类模式运行时是完全正常的。 一次只能打开一个 MOSFET、OPAMP 的输出在从 PMOS 切换到 NMOS 时必须大幅跳变、反之亦然、因为必须克服两个 MOSFET 的导通栅极源极电压。

    这会产生一些后果:对于小输入信号、OPAMP 从一个 MOSFET 切换至另一个 MOSFET 的输出阶跃电压变化不大、因此 OPAMP 的有效增益变得更高、输入信号变得越小。 这意味着运算放大器能够以较低的效率调节交叉失真、从而使输入信号变得越小。 只需使用非常小的输入信号运行瞬态分析:

    还请记住、Spice 模型最终可能无法针对小信号和极小信号对 OPA552进行正确建模。 请记住、这是一个通常与大信号一起使用的功率运算放大器。

    正如我已经说过的、您需要对两相引线电容 C1和 C3进行一些微调、不仅可以优化 MOSFET 制造容差的性能、还可以优化小信号和大信号瞬态性能。

    为小输入信号获得"完美"性能的唯一方法是设计一个在 A 类或 AB 类模式下运行的 MOSFET 输出缓冲级。 但是、由于您的输出负载电容很大、因此这种缓冲器是否能够稳定运行非常容易。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 感谢 Kai 为您提供持续支持。该电路在大信号和良好压摆率下的工作效果比预期的要好。