This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9052:绝对最大额定值

Guru**** 2774565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1111975/tlv9052-absolute-maximum-ratings

器件型号:TLV9052

大家好、

在我们的实验中、我们发现信号输入引脚的输入电压为5.54V、输入电流为0.2mA。

此结果是否超出绝对最大额定值?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何低于10mA 的电流都是正常的。

    但钳位二极管的特性不能得到保证;如果输入电压可能超过(V+)+ 0.5V、则应使用串联电阻来限制电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有这些规格都与环境温度和裸片温度有关。 温度越高、内部保护二极管上的压降越低、当输入电压超过电源轨时、破坏性电流流入芯片的风险就越高。 因此、在室温下将电源轨电压超过0.5V 时、您可能只会看到相当小的电流。 但是、当您在高温下执行此操作时、输入电流将急剧上升、具体而言是以指数方式表示的。

    观察较小输入电流的另一个原因可能是制造容差。 此外、内部保护二极管可能已经因早期过流事件而损坏。 这会很糟糕、因为此时您在该引脚上的保护会更少。

    因此、当输入电压可能超过电源轨时、请始终添加一个外部限流电阻器。

    为了降低最后发生闩锁或锁定的风险、请将输入电流限制在远低于10mA。 10mA 限值仅用于防止输入保护二极管造成损坏。 但是、为了防止闩锁或锁定、应将输入电流限制为较小的输入电流、最好低于1mA。 如果您无法将输入电流限制在这些低电平值、并且存在闩锁或锁定的风险、则应按此处所述规划额外的保护电路:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097514/tlv9002-can-we-connect-ct-to-tlv9002

    何时存在闩锁或锁定风险?

    当输入电压在断电时超过电源轨时、您在输入电压仍超过电源轨的情况下为运算放大器加电。 这种情况下、经常会出现闩锁或锁定情况。 负输入电压尤其严重、因为这些电压会使非常不必要的电流流流过裸片的基板、这种电流在正常运行期间永远不会流动。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好吗?? ???、

    如果由于输入源的阻抗(包括处于高电平的串联电阻器)而导致电流较低、则电流不会超过。 关键是电流受到外部限制。  输入为"二极管"、因此不要期望它限制电流。   

    此输入超出共模范围,我建议降低电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    [引用 userid="96787" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumes/1111975/tlv9052-absolute-maximum-real-evalthermations/4121051#4121051"]如果输入电压可能超过(V+)+0.5V、则应使用串联电阻器来限制电流。[/quote

    (V+)为5V、我们使用10kΩ Ω 串联电阻器进行电流限制。

    是否应将电阻器更改为更大的电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ 通过10k Ω 电阻器获得超过10mA 的电流、您需要大于100V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    很抱歉我写得不好...

    我们的问题是、使用10kΩ Ω 串联电阻器时、输入电压是否可以超过(V +)+ 0.5V。

    在本实验中、10kΩ Ω 串联电阻器的输入电压为7.5V 时、输入引脚的输入电压为5.54V。

    在这种情况下、是否应将电阻器更改为更大的电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需更改;在该实验中、电流远小于10mA。 0.54V 是钳位二极管的正向电压。 (V+)+ 0.5V 限值仅在您没有任何电流限制时适用。