This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7314:未使用引脚的处理

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1112782/ths7314-handling-of-unused-pin

器件型号:THS7314

大家好、支持团队。

我们使用 THS7314的两个输入引脚(CH1-IN、CH2-IN)。

在这种情况下、如何处理未使用的引脚(CH3-IN)?

在数据表中、输入具有800kΩ Ω 电阻器、因此可以保持断开状态吗?

还是需要上拉/下拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、内部下拉电阻器可防止悬空、因此您可以使输入保持开路。