This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:如何获得 INA237功率寄存器值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1112155/ina237-how-the-ina237-power-register-values-are-obtained

器件型号:INA237
主题中讨论的其他器件:INA226

回忆录:  

我无法理解寄存器功率通过这两个系数0.2*CURRENT_LSB 重新产生的实际功率[W],您能不能帮助您了解有关功率的更多详细信息吗?

在我看来、

POWER[W]=VBUS*电流(A)=VBUS_register*3.125mv/LSB * Current_register*curent_LSB,这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 TI 论坛。

    0.2乘法器是根据将功率输出转换为24位的内部计算从 Current_LSB 转换 LSB 的 LSB。 它不直接反映从其他测量值计算功率所完成的数学运算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对我来说、这会使实际功耗变得惊人、所以我只想了解更多 有关内部计算的信息、您能向我展示  测量值中功率寄存器值的数学模型吗

    [引用 userid="300200" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumes/1112155/ina237-how-ina237-power-register-value-areer-areer-areer-areger-are-arebes/4121793#4121793"] 0.2乘法器介绍了如何根据24个内部功耗计算从 Current_LSB 转换为引用的输出功率[]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、数据表中未提供该信息、因此无法向公众提供。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    话虽如此、您可能有兴趣查看 INA226数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina226.pdf)、它提供了有关如何计算其功率寄存器的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解并非常感谢,期待收到一些我希望看到的信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    通过 INA226进行研究、我 得到了 INA237 POWER_REGISTER=CURRENT_REGISTER*BUS Voltage_register/64