This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2237:失调电压与共模电压间的关系

Guru**** 2909450 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2237, OPA2330, OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1112725/opa2237-offset-voltage-vs-common-mode-voltage

器件型号:OPA2237
主题中讨论的其他器件: OPA2330OPA2333

大家好、团队、

 我们是否有 OPA2237的失调电压与共模电压间的关系图?

如果 您还有 OPA2330和 OPA2333图、请与我分享。

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro、

    根据定义、输入失调电压 Vos 随输入共模电压 Vcm 的变化被称为共模抑制比(CMRR =Δ VCM/Δ Vos)。  由于典型的 OPA2237 CMRR 指定为90dB、这意味着对于指定的(V-)< VCM <(V+)-1.5V、Vos 将根据 VCM 的1V 变化而变化31.6uV。  同样 、对于(V-)< Vcm <(V+)、OPA2330 Vos 与 VCM 的斜率为1.78uV/V (115dB)、而 OPA2333 Vos 与 VCM 的斜率为0.316uV/V (130dB)。