This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:查询输出行为

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1124578/tlv3501-query-about-the-out-behavior

器件型号:TLV3501

团队、

客户希望了解 将 SHDN#置为有效时 OUT 引脚的行为?
 它们需要禁用 IC、并在 SHDN#置位时让引脚保持高电平。

此外、当电压电平为+IN 小于-IN 时、您能否帮助检查输出引脚置为低电平的正确方法? 并在+IN 大于-IN 时置位高电平?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要在禁用输出时获得高电平信号、请添加一个上拉电阻器。

    此描述适用于此(或任何其他)比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发帖和 Clemens 的支持。

    为了确保我们已经回答了您的问题、关断引脚上的逻辑高电平信号会将 TLV3501置于关断模式、在该模式下、输出会进入高阻抗状态。  因此、如果您在关断模式下需要逻辑高电平、那么 Clemen 正确地说、在关断模式下、连接到 VCC 的上拉电阻器将提供逻辑高电平。

    卡盘