This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最好的方式来进行+/-电压轨的操作

Guru**** 2930210 points

Other Parts Discussed in Thread: LM109, LM317, REF102, REF02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1123623/best-way-for---rails

主题中讨论的其他器件:LM109LM317REF102REF02

我需要两个具有+/- 10mV 裕度的精密+/-电源轨。 我尝试使用具有正极侧基准电压的同相放大器、并尝试使用具有相同负极侧基准电压的反相放大器。 这是有关+/-电源轨的最佳方法吗? 我无法使两侧都处于裕度范围内。

REF - REF102CP

放大器- OPA227P

所需电压+/-18VDC 和+/-15VDC

我应该使用线性稳压器吗? LM109具有适用于精密10V 的电路设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney、

    电源电压应拉取和灌入什么电流?

    请记住、10mV 仅为18V 的0.055%。 因此、您的电路将需要非常精确的电压基准和非常精确的电阻器。

    如果要灌入的电流相当高、则 LM317可与由直流伺服输出驱动(或更好地说是调节)的 ADJ 引脚搭配使用。 直流伺服的输入会将分压后的输出电压与非常精确的基准电压进行比较。

    对于负电压、您可以使用由浮动输入电压(电源变压器的两个隔离绕组)供电的相同电路。 输出电压的连接方式可以产生正负电源电压、就像通过两个相同的 LM7812生成+/-12V 电压一样。

    另一方面、如果要灌入的电流和拉电流相当小、则可以直接使用直流伺服的输出。

    您能否解释一下您为什么需要如此精密的电源电压?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "电源电压拉电流和灌电流是多少?"

    运算放大器和电位器负载的电流约为10mA。

    "非常精确的电压基准"

     REF102CP 是否足够精确? 它可以产生10V +/- 0.0025V 的输出。  

    "由直流伺服的输出"

    什么是直流伺服?  

    Kai、您能否解释一下运算放大器解决方案与线性稳压器解决方案之间的区别?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney、

    REF102听起来不错。

    生成15V 的一个简单技巧是堆叠一个 REF102和 REF02、或者三个 REF02。 请参阅数据表。

    您可以添加一个具有增益的缓冲器来从 REF102的10V 输出电压或堆叠式 REF102和 REF02的15V 输出电压生成18V、并添加一个具有增益的反相缓冲器来生成-18V。 用于这些缓冲器的运算放大器必须足够精确、并且必须允许18V 或-18V 输出电压摆幅。 它还必须允许在该输出电压下拉取和灌入10mA 电源电流。

    另一种方法是堆叠两个 REF102以生成20V、其中18V 由分压器和单位增益缓冲器提供。

    缓冲器的增益必须由先进的精密电阻器根据温度漂移和长期漂移进行编程。 可以通过与一个精密电阻器串联的多转金属陶瓷微调电容器来调整电路的初始容差、但这只占总电阻的极小一部分。 例如:一个10R 金属陶瓷微调电容器与一个10k 精密电阻器串联。

    在 REF102和 REF02堆叠时、请注意不要超过各个电压基准的最大灌电流和拉电流。 因此、最终必须将一些单独输出添加到信号接地的虚拟负载。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 我将尝试其中的一些方法。 希望这能起作用。