This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:使用10V 为 TLV9064供电的潜在风险是什么?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2274, TLV9064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1124680/tlv9064-what-s-the-potential-risks-of-using-10v-to-supply-tlv9064

器件型号:TLV9064
主题中讨论的其他器件:TLC2274

大家好、  

希望您做得好。  

目前、我的客户遇到了问题。 可能需要您的帮助。

背景:由于 TLC2274的供应短缺、客户将 TLV9064导入了部分产品。 但在制造时、他们错误地混合了 TLV9064和 TLC2274、因此他们的一些机器在 TLV9064上施加了+5V -5V 电压、绝对最大电源电压为6V。 但是、这些机器已经发送给客户、到目前为止未报告任何故障。 但他们仍然希望从我们那里找到一些技术信息(潜在风险)。 我们是否有这方面的信息?

客户采取的行动:

1、客户已使用 SEMI IV 测试机测试了10个器件、发现低于10V 时没有击穿。

2、 客户在这些工作条件下测试了这10个样片、未检测到故障和性能下降。(V+V-:+5V、-5V; A、Ta=25℃12h;B、Ta=-40℃ 12h; C、Ta=100℃ 12h)

 

 

客户提出的问题:

1、根据测试结果、我们可以说 TLV9064可以支持10V 的绝对最大电源吗?

2、根据测试结果、我们可以说 TLV9064可以在+5V&-5V 下工作吗?

3、您能否推荐一些客户自己可以执行的测试方法来评估潜在风险?

4、TLV9064在+5V -5V 长期运行后会发生什么情况?

5、我们是否有一些信息来评估具有+5V -5V 电源的 TLV9064的降级? TLV9064的寿命将带来多少影响?

 

期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!  

    请注意、TLV9064的绝对最大额定值为6V、任何超过绝对最大额定值的应力都可能对器件造成永久损坏并影响器件的可靠性。 下表是数据表的摘录。  

    有关电源电压范围(最小1.8V -最大5.5V)、请参阅建议运行条件。  我们的长期可靠性和降级测试不会超出绝对最大电源电压额定值。 TI 寿命可靠性测试遵循 JEDEC 标准、如需更多信息 、请访问:www.ti.com/.../reliability-testing.html。  

    如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤其是、高于6V 的电压将导致电迁移增加、并将降低并最终损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    正如 Ashley 之前提到的、在电源电压为10V 时运行5.5V (最大绝对值6V)运算放大器是绝对不可执行的。

    但为什么运算放大器仍在10V 电源电压下运行?

    OPAMP 旨在承受最恶劣的条件、例如在高达125°C 的输出温度下出现短路 在这种情况下、OPAMP 在提供10V 电压时会压铸裸片。 但在没有输出短路和舒适环境条件下、OPAMP 可能(如果完全没有!) 可承受10V 的电压、可能持续几分钟甚至几小时、但肯定不会持续几十年的运算放大器的正常使用寿命。

    Kai