This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3601:最大切换频率

Guru**** 2822385 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3601, TLV9032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1124354/tlv3601-maximum-toggle-frequency

器件型号:TLV3601
主题中讨论的其他器件: TLV9032

您好专家、

我已经看到、由于传播延迟较短、此部件具有325MHz 的触发频率。

我能否了解到、如果输入信号的频率高于325MHz、会发生什么情况?

这意味着、如果输入信号 在传播延迟期间反复高于和低于阈值、输出是什么样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出的有趣问题。 当输入频率变得越来越高时、输出脉冲将开始减小振幅(不会达到逻辑高电平和低电平)、最终输出将不再改变状态。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuck

    感谢您的回答。 这意味着、"延迟"只能描述切换频率是否符合此数据表规格、否则它不显示"延迟"特性、而是已存储。

    但是、如果  宽度小于传播延迟的单脉冲(不重复)被发送到比较器中、我能不知道该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个好问题。 您对传播延迟的评估在帖子的第1部分是正确的、您的新问题与我们的最小脉冲宽度规范相关。 这是一次性场景、我们会寻找输出脉冲宽度何时降至输入脉冲宽度的90%。 同样,随着输入脉冲宽度的缩小,输出也会变窄,直到最终不存在。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这听起来很合理、但您能否推荐一个具有 SPICE/TINA 模型的器件型号、以便我通过仿真深入了解该型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才找到了一个图来显示我所困惑的地方、红色阴影表示传播延迟(此处假设上升和下降相等)、绿色表示您刚才解释的最小脉冲宽度。

    我浏览 TLV3601的数据表、传播延迟为~2.5ns、最小脉冲宽度通常为~1.25ns、匹配如下。 输出是否正确?

    最令人困惑的一点是、在 RHE 第二次上升期间、IN+再次上升到高于 VT+、但仍在下降到低于 VT 的传播延迟期间-最后一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    产品网站上有一个 Spice 模型:

    https://www.ti.com/product/TLV3601#design-tools-simulation

    但我怀疑您的问题是否能得到充分的详细模拟。 那么、为什么不检查测试电路中 TLV3601的行为呢?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    e2e.ti.com/.../TLV9032.TSC

    我刚刚使用了 TLV9032的附加 TINA 仿真、其30MHz 输入方波远高于数据表中所声称的3MHz、输出仅充当传播延迟的理想延迟单元、它与实际电路非常远。 我怀疑 TINA 和 SPICE 模型的精度对于高频运行不是很好。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、但正如 Kai 所回避的、我们的模型是宏模型、不模拟这些行为。 您所寻求的基本上是一个晶体管级模型,但并未提供。 如果您想进行实验、我们确实为 tlv3601提供了一些不错的 EVM。  
    卡盘