This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:卷带标签上的修订版有何区别?

Guru**** 2389730 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1123075/ina219-what-is-the-difference-of-the-rev-on-the-reel-label

器件型号:INA219

卷带标签上的修订版有何区别?

我手上有修订版 B、C、D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这三个标签上有多个点、我觉得很奇怪。 其中一种可能是课程贴错标签。

    您能否显示批号?  它有助于验证它们是否 合法。 如果是、我们需要跟踪标签问题。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 请您分享标签的奇怪之处、 INA219的最新版本是什么?   谢谢…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我肯定不知道 Rev“D”,但我仍然不确定是否确实有“C”。 其次,“CU2”不是有效的晶圆厂代码,日本也没有这样的晶圆厂。 晶圆厂信息非常可疑。

    正如我提到过的、仅此信息可能不足以说明器件是否为正品。 虽然很少见、但可能会出现错误标签。 批号和运输追踪代码是我们可以用来验证材料的另一个工具。 这两个代码都在您的图片中被阻止。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一些 INA219AIDCNR 版本 B  的芯片标记为“5145”,只是想验证这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Gaung

    标签如下,您是否可以帮助检查它?  

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyman、

    芯片图像看起来是正确的。

    制造代码和 AT 代码均正常、以前我查看的是不完整列表。

    批号本身是正确的、并且存在于我们的系统中。  所有这些信息 都表明 材料更有可能合法。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang

    谢谢、 是否有方法来确认 INA219AIDCNR 是否存在修订版 C 和 D?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyman、

    有一个修订版 C、它与 修订版 B 相同。创建该修订版 C 是为了适应裸片涂层工艺、从而减轻某些封装中的应力。

    没有版本 D。但是,如果您向我发送完整的批次信息,我将非常乐意查找大量信息。 纸质验证并不能保证100%的信心,但它确实使我们更接近真理。

    此致、Guang