This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7239:布局

Guru**** 2823455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1124089/lmv7239-layout

器件型号:LMV7239

大家好、

您能否帮助检查输出是否可以使用2k Ω 电阻器通过3.3V 电源下拉至 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ 额定输出电压适用于高达4mA 的负载、因此2 μ A 没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nini、

    请注意、添加2K 下拉电阻会将输出高电压降低约100mV (VOH 大约3.2V)。 请参阅图3中的图。

    只需确保您的应用能够承受轻微的损耗。