This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPY634:要求使用典型应用电路来计算 RMS 值。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: MPY634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1123756/mpy634-ask-for-typical-application-circuit-for-calculate-rms-value

器件型号:MPY634

我们想替换 ADI 的 AD734、我们不知道 MPY634是否具有可实现平方和、开根和 rms 的典型应用电路。

下图是 AD734的典型应用电路、我们可以对一个电路执行同样的操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您可能感兴趣:

    e2e.ti.com/.../IMEKO_2D00_TC4_2D00_2017_2D00_068.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    与  AD734相比、MPY634在功能上更接近 AD534 4象限乘法器。 MPY634和 AD734之间的一个重要关键区别是您所示的 RMS 至直流应用电路所需的直接分母控制功能(U0、U1和 U2)。

    Kai 很荣幸地为在 RMS 到直流应用中采用 MPY634的替代电路拓扑提供了参考。 这是一个选项。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。  但是、我想知道我们能否 仅使用一个 MPY634实现该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas。 您能告诉我  我们的产品是否  比 MPY634更接近 AD734的功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们通常会收到单芯片或最小芯片 RMS 至直流转换解决方案的请求。 简单的答案是、TI 没有 此类产品或提供简单的解决方案。 TI 收购的 Burr-Brown 和 National Semiconductor 之前提供的 RMS 转直流转换器解决方案早已停产。 从简单的应用角度来看、这使得 AD 和 LTC (现在的 AD)解决方案成为最可行的解决方案。 Kai 使用两个 MPY634乘法器和运算放大器提供的电路是我在应用中使用该器件时所见过的芯片数较低的电路之一。  

    遗憾的是、我们 没有任何与 AD734类似的建议。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程