This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:使用 INA233监控-12V

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233, INA282, INA226, ISO1541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1123958/ina233-monitor--12v-using-ina233

器件型号:INA233
主题中讨论的其他器件: INA282INA226ISO1541

大家好、我有一个设计需要监控-12V 电源上的电流。 我是否仍可以使用 INA233?

我想、如果我将-12V 电压馈入 IN-引脚、那么我将能够测量电流。

这是可行的吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    遗憾的是、INA233无法以这种方式使用。 绝对最大(在本例中为最小值)共模电压仅降至-0.3V。 因此、在低于该值的任何位置使用该器件可能会造成永久性损坏。 实际上、我们的产品系列中没有任何能够承受低至-12V 共模电压的数字电源监控器。 但是、如果您可以从数字器件切换到模拟器件、我们确实有一些模拟器件可以实现这一点。

    如有任何疑问、请告知我们。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢。 可以推荐器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    如果不对您的应用有更多了解、我将无法给出好的建议。 我们的在线产品系列是一个很好的起点、首先我筛选了适用于 VCM <-12V  的器件、只需单击此处即可找到它。 这一切都取决于您的系统要求、但 INA282/3/4/5/6系列将是一个很好的开始位置、因为它们可以在低至-14V 的电压下工作。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 说您是否碰巧知道具有 I2C 接口的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    实际上、我们没有一个可以满足您的-12V VCM 要求 使用 I2C 接口的器件。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    您可以考虑另一个选项。 我们这里有 一个使用 INA226和 ISO1541的参考设计、它将 VCM 向下扩展到-48V。 尽管它使用 INA226、但在某些方面、如果配置正确、则可以修改为使用我们的几乎任何数字功率监控器。

    路易