This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:AD8421的替代产品

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1123719/ina849-replacement-for-ad8421

器件型号:INA849

大家好、

客户正在寻找 AD8421的替代产品。

INA849满足许多要求、但不幸的是、其电源电流是原来的两倍、过高。  IQ 在-40°C 至+85 C 范围内针对其应用的最大电流为3.2mA。

您还建议哪种类型的电源电流和噪声更低?

客户需求:可接受4nV/SQHz +频率为10Hz 的转角频率…。

其应用要求增益为250、最小带宽为5kHz…低频。 应用。

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    [引用 userid="329388" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1123719/ina849-replace-for-ad8421"]

    其应用要求增益为250、最小带宽为5kHz…低频。 应用。

    [/报价]

    您能告诉我们 IA 的应用是什么? 根据上述要求,有许多等效的国际会计准则可能起作用,见下文的一些比较。  

    [引用 userid="329388" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1123719/ina849-replace-for-ad8421"]客户需求:4nV/SQHz +转角频率为10Hz…。

    以下 IAS 具有相当的电压噪声频谱密度数字。 TI 的频率轴绘制在0.1Hz 至100kHz 之间。 如果您比较1Hz 至100kHz 的波形图、这些规格看起来非常相似。  

    应用的总噪声要求是什么? 仅基于10Hz 时4nV/sqrt (Hz)的电压噪声频谱密度、消除一个良好的部分并不是最佳选择。  您必须考虑其他噪声贡献以及高达5kHz 或宽带区域的性能。  

    以上比较只是一个示例。 一旦我知道应用程序、我可以进一步检查它。

    最棒的

    Raymond