This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV118:分离轨电源

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1123630/lmv118-split-rail-supply

器件型号:LMV118

您好!

你好。

在 LMV118数据表的第7.4.2节中,它指出“SD 引脚为高电平有效,需要连接到 V-才能正常运行。 。 和 V-(<= 20k 欧姆)的电阻会导致正常运行。"

客户电路使用分离轨电源+-3.3V、SD 引脚接地。  它似乎正常工作、并且不会关闭。  当由分离轨电源供电时、是否可以将 SD 引脚接地以使 LMV118保持"导通"?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    为了澄清这一点、您是 直接还是使用电阻器将 SD 引脚连接到 GND?   

    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    你好。  SD 引脚直接接地。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    感谢您提供信息。 这应该很好、因为关断阈值在数据表中指定为与 V+电源电压相差0.4V 或更低(如7.4.2中所述、并在电气特性表中指明)。  

    例如 、在2.7V 的电气特性表中:

    如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley