This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4387:与 OPA4377比较

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4387, OPA4377
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1123313/opa4387-vs-opa4377

器件型号:OPA4387
主题中讨论的其他器件: OPA4377

大家好、

 

我是在比较 OPA4377和 OPA4387的规格。 我认为 OPA4387是 OPA4377的下一代模型、但失调电压特性有很大差异、如下所示。

 

偏移电压

输入失调电流

OPA4377

典型值0.25mV

10pA (最大值)

OPA4387  

0.25μV μ A 典型值

500pA (最大值)

 

请检查数据表上的参数是否正确? 我知道应该是正确的、但我的客户希望我们再次检查。

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA4387是斩波放大器、而 OPA4377是未修整的线性运算放大器、唯一相似之处是其 GBW (~5.5MHz)。  否则、它们是完全不同的运算放大器- 因此、它们的规格是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  祝您好运!