This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301-Q1:ALERT 引脚触发延迟

Guru**** 2505115 points
Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1123444/ina301-q1-alert-pin-trigger-delay

器件型号:INA301-Q1
主题中讨论的其他器件:INA301INA302

大家好、
美好的一天! 请在此处帮助我们解决客户的问题。
客户将 INA301用于电子保险丝应用。 但它对过流的响应过快、警报引脚会在上电时由于浪涌电流而立即触发、是否有任何方法可延迟响应?
 
我想知道我们是否可以在 OUT 引脚中添加一个电容器来延迟响应、但我们不知道 OUT 引脚可以提供的最大电流和最大电容、以及一些输入滤波器是否可以提供帮助?
我将查看 此 INA302数据表7.3.3警报一章 延迟公式 、如果这也适用于 INA301?  
提前感谢您的支持。  
此致、
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    感谢您提出问题。  这里有几种方法需要考虑。 为了对输入进行滤波 、将引入一些增益损耗和输入失调误差。  必须保持低滤波电阻值 、并使用短且均匀的走线来限制不均匀的杂散电容。 我要注意的是、数据表中引用的典型应用原理图在警报上拉时将100N 电容器接地;输入上的电容器也可能位于该领域。  
    您还可以查看启动后为器件加电、仅在负载稳定后才打开电源引脚。 也可以选择在 ALERT 引脚的比较器输入上针对负载稳定时间长度编码一个空白。

    数据表的7.4介绍了输入滤波注意事项、后面的部分讨论了处理超出共模范围的瞬变的方法:

    INA301具有高速过流比较器的36V 高速、零漂移、电压输出、分流监控器数据表(修订版 A)(TI.com)