This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4031:输入保护-额定电流?

Guru**** 2926370 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1123435/ths4031-input-protection---current-ratings

器件型号:THS4031

你(们)好

关于确保在断电情况下保护输入的旧栗子-是否有最大安全输入电流规格?

我的应用:单电源;一个输入将看到通过1000uF 电容器过滤的3V 基准。 SIMS 表示在断电期间、流入输入的峰值约为50mA。

我很显然希望确保将任何输入限制电阻器及其噪声贡献降至最低;我想知道最大输入电流是安全的-例如。 150欧姆显示峰值约为12mA、在约150ms 后衰减至约5mA?

查看 THS4031的数据表、相关系列和 EVM 表、没有结果。 尽管上述值在4V 的最大差分规格范围内、但最大输入电压规格为+/- Vcc、这是0V 的最坏情况。

非常感谢-任何帮助都非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    4V 的最大差分输入电压应保护 NPN 输入晶体管免受发射极到基极反向电压击穿的影响。

    我会在电源轨上添加一个二极管钳位、然后是分压器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai;我对规范仍然有点好奇、这是非常谨慎的。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

     ESD 保护二极管电流限制为10mA。

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sam、谢谢!

    最棒的

    Chris