Other Parts Discussed in Thread: TLV9101, TLV9301, TLV170
主题中讨论的其他器件:TLV9101、 TLV9301、
您好!
我正在努力升级到产品中的模拟前端、我希望通过 MCU 将数据采集输入通道从固定 FC 连接到可配置 FC。 我一直在查看 Sallen-Key 和多反馈拓扑(我现在正在使用 Sallen Key)、并且这两种拓扑都出现了问题。
使用以下两篇文章(Sallen Key 和多反馈应用手册):
它们都表示滤波器的 Q 值通过电阻器和电容器连接到 FC。 转角频率似乎由 Q 值调优的一些相同无源器件进行调优。 这意味着我无法在不影响 Q 值的情况下调整滤波器的转角频率。 这是一个问题、因为我希望 Q 值保持在0.707、这样我就不会有过多的衰减或峰值、这会导致快速边沿速率上出现过冲。
是否可以使用其中一种拓扑或不同的拓扑来设计支持可配置 FC 的滤波器、同时保持 Q 值不变? 我计划使用数字电位计针对不同的 FC 值修改电阻器、但现在我看到这样做会导致每次调整滤波器的 FC 时 Q 发生变化。 此时、我认为我走了一条根本不正确的道路。
感谢您的任何反馈!