This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2316:负电源轨的输出电压

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1123605/tlv2316-vout-from-negative-rail

器件型号:TLV2316

如果 TLV2316由0至5V 电源供电(V+= 5V 和 V-= 0V (GND)),并且输入(+IN A)也接地(0V),并且-IN A 连接到 OUT A (单位增益配置), 从负电源轨(GND)输出 A 上的输出偏移是多少?  我观察到 A 等于0V、没有负电源轨偏移。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、  

    欢迎使用 e2e! )  

    上述场景是测量失调电压、同时在 V-(在本例中为 GND)处使用共模。  
    数据表中的图2显示您看到的结果是典型的。 我强调了 VCM = V-情形。  

    请注意、此处显示了9个典型器件、它们可能具有许多不同的 Vos、具体取决于单元(在典型规格内)。  

    TI.com 上提供了有关 Vos 和 Ib 的 TI 高精度实验室培训。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州