This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221-Q1:PV 警报澄清

Guru**** 2924610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1121031/ina3221-q1-pv-alert-clarification

器件型号:INA3221-Q1

您好!

当我们连接一个通道且保留两个通道(悬空)时、我们设置 CONFIG 寄存器以禁用这两个不使用的通道。

我们观察到、在将 PV 限制的寄存器值设置为合适后、PV 引脚仍然有效。 您能帮助我们了解我们缺少的内容吗? 谢谢。

除了硬件更改(添加电源轨以取消使用浮动通道)之外、是否有任何方法可以启用 PV 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shih、您好!

    我认为您强调了这个问题。  所有未使用的通道都必须将 IN-连接到有效的电源轨。  

    我相信、如果您验证未使用通道的 Vbus 读数、然后更改 PV 寄存器并重新触发转换、您可能会不适当地使用 PV 标志。  问题在于浮动引脚决定了 Vbus 的值,以及 PV 寄存器是否提供了足够的范围来创建一个非触发值 。  电路板的寄生效应可能会使 VBUS 电压不可重复。  如果您尝试此操作、我将触发单次转换、并使 PV 上限值为满量程、PV 下限为0、然后尝试转换。  然后确保未使用的通道不会再次转换。  如果这正常、则需要在每次复位时重复此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    还有一个问题-上限和下限寄存器为什么不向这些寄存器写入负值?  写入负值后、每个寄存器的符号位都会清除。
    例如:

    POST /Argo/0/i2c/0/addr/64/txrx{"val":[16、220、216]、"Rx":2}#上限寄存器设置为-9V
    #读回[92、216]的值 
    POST /Argo/0/i2c/0/addr/64/txrx{"val":[17、216、240]、"Rx":2}#将下限寄存器设置为-10V
    #读回[88、240]的值 
    POST /Argo/0/i2c/0/addr/65/txrx{"val":[16、220、216]、"Rx":2}#上限寄存器设置为-9V
    #读回[92、216]的值 
    POST /Argo/0/i2c/0/addr/65/txrx{"val":[17、216、240]、"Rx":2}#下限寄存器设置为-10V
    #读回[88、240]的值 

    对于这两个寄存器、即使我们写入负值、符号位(15)也会持续被清零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shih、您好!

    低于0V 时、Vbus 电压无效。  符号位对 Vbus 测量无效。  我的建议基于您的 Vbus 在系统中浮动时测量的值。  该值不可预测、并且将取决于电路板和寄生效应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    它不是浮动的。 我们对该通道施加0.9V 电压、但仍然无法将其更改为负值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shih、您好!

    当 Vbus 电压为负时、Vbus 电压无效、这就是您不能在该处放置负值的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    您是否意味着一个通道有效、两个通道无效、因为我们可以在那里放置负值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shih、您好!

    Vbus 根本不能具有负输入。  请参阅下面的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    如果我们将3221_PV_N 线路保持在低电平并使不使用的通道悬空、会产生什么后果或影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shih、您好!

    如果悬空、通常没有问题、但 PV 将不起作用。  我建议您将来按照数据表中的建议将未使用的通道(IN-)连接到其他通道。  此外、当引脚悬空时、该引脚不受控制、可能会受到其他信号的影响。