This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:Ibias 与 VCM 关系

Guru**** 2529490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904, TLV9004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1123327/lm2904b-q1-ibias-vs-vcm-relation

器件型号:LM2904B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904TLV9004

GPAMP 团队您好、

我从客户那里得到一个关于输入偏置电流的问题。
中显示了具有尖头条件的 IB 的典型性能。 (Vs=±18V)

・即使在-18V 至+18V 的电压范围内扫描 VCM、输入偏置电流也是相同的方向(从 IC 拉出)。 是这样吗?
・如果我们需要相同的输入偏置电流、但 VCM 介于-7V 至+7V 之间(VCM 介于-5V 至+5V 之间)、我假设如下所示。

★在上述条件下、电压差为7V - 5V = 2V
这样我们就可以从曲线图中读取偏置电流(从+18V 下降2V)、这是正确的吗?

此致、
TIJ/东汽车的 Shoshisa Ishii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如功能方框图所示、输入是 PNP 晶体管的基极。 因此输入电流始终为负。 (有关详细信息、请参阅 《具有 LM324/LM358内核的器件的设计指南》。)

    输入偏置电流主要取决于正电源的电压。 但是、显示的电压是典型值、不能保证;如果您希望电源电压低于36V、则应测量实际器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tosh +、

    您在该图中看到的只是典型输入偏置电流。 请记住、根据数据表的第7.5节、输入偏置电流变化很大。 请参阅指定的典型值和最大值之间的差异:

    顺便说一下、红色框中的+/-符号是一个拼写错误。 正如 Clemen 已经提到的、由于输入级中的 PNP 晶体管、输入偏置电流始终从 LM2904流出、请参阅第9.2节。

    如果输入电流在您的应用中出现问题、只需使用类似 TLV9004的 CMOS 运算放大器、例如。 与 LM2904相比、其输入偏置电流要小得多。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是的、图中的 IB Chara 是典型值、数据表中列出了保证值。

    而当 Vs 范围缩小至7V 时、我希望 BU 检查我的理解是否合理。

    TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    敏利沙-圣

    您列出的共模电压范围以零为中心、因此您应该查看 x 轴上-7V 至7V 以及 x 轴上-5V 至5V 的共模范围、如下所示。 我绘制了7V 的线、但没有绘制5V 的线、因为已经存在线。 此外、我需要注意的是、这是单个单元的数据、而不是输入偏置电流规格的代表性样本。

    最棒的
    Jerry