This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA350:INA350ABSIDDFR 具有2倍增益

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2837, INA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1122501/ina350-ina350absiddfr-has-2x-gain

器件型号:INA350
主题中讨论的其他器件:OPA2837

我有一个电路、在该电路中、我使用 INA350ABSIDDFR 器件来放大信号。 根据数据表、只有两种可能的增益:10x 或20x (可通过 GS 引脚选择)。

在我的电路中、我使用跳线选择负电源(对称负电源或 GND)和基准电压(GND 或中间轨)。

在一项测试中、我选择了对称电源(+/- 2.5V)、将 GND 用作 REF 电压。 我提供了一个以 GND 为中心的200mV 峰峰值1KHz 输入信号。 该电路在增益为20倍的情况下工作正常。

但是、在另一个测试中、我选择了单极电源(3V 和 GND)。 REF 电压是在中间轨(1.5V -由 OPA2837缓冲的分压器)上生成的。 我提供了一 个200mV 峰峰值1KHz 输入信号、偏移为100mV (即 0V-300mV)。

尽管增益设置为20倍、但我得到了大约2倍的放大(对于该器件应该是不可能的)。 输出信号似乎有噪声。 我检查了示波器探头设置:我使用了1:10探头、但在示波器中正确设置了该设置(通过使用探头测量输入信号进行验证)-因此这不是原因。 我将 GS 引脚悬空。

我的电路板上有三个完全相同连接的 INA350、它们的运行方式完全相同、即使在下电上电后也是如此。 我之前在不同电路中看到过这种2x 增益效应、尽管它本身消失了。

是否存在任何已知的故障条件、此部件的增益可为2倍? 例如、处于中间状态的 GS、REF 负载等?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否见过数据表的图7-52和7-56?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    前两个内部放大器(请参阅数据表首页图像)必须具有未到达电源轨的输出、才能使最终输出(第三个内部放大器)正确(20倍增益)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    我建议使用模拟工程师计算器来查看 INA350的电压共模与输出电压限制:  

    此外、这里还有一篇很好的文章、介绍了仪表放大器 Vcm 与 Vout 图如何随电源和基准电压变化  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro、

    "模拟工程师计算器"中没有 INA350。 选中自动更新框、我现在再次下载了该应用程序。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、  

    这有点奇怪、但我发现了几个相关的线程...

    ART 在 此处介绍一些与 LabView 相关的文件夹过程。  

    Ron 介绍了如何删除旧程序版本、Art 在此处讨论了计算机区域设置。  

    如果没有这些工作、我建议开始新的线程、希望 Art 将跳进

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、您能否查看上述 Kai 的问题?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolina 和所有人、

     模拟工程师计算器的运行方式最近出现了一个问题。  计算器每次启动时都应从服务器获取最新文件。  最近、服务器访问从"http"更改为"https"(即安全访问)。  发布的计算器将不再从服务器获取最新文件。  我已经创建了新版本的计算器、但需要经过 TI 审批流程。  我希望这项工作能很快完成。  Carolina、如果 可以的话、我可以为您提供一份仅供内部使用的副本。  对此问题、我深表歉意。  新的计算器下载将很快提供。

    艺术   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Caro 和 Art

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    计算器计划立即上传到 TI.com。  因此、如果您明天早上尝试、它应该起作用。  请告诉我您的问题是否得到解决。  谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、Caro、Ron

    感谢你的帮助。 实际上,通过将其中一个输入驱动至 GND,我在钻石开采区之外。

    在输入信号正确的情况下、放大器按预期工作。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    计算器现在可以工作。 谢谢你

    Kai