This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4150EVM:单独设置同相和异相通道的增益

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1123064/ths4150evm-set-gain-for-in-phase-and-out-of-phase-channel-individually

器件型号:THS4150EVM

嘿、我如何单独控制输出通道的增益。 例如、我希望异相输出为输入信号电压的1/2、而输入相位输出与输入信号电压相同。
我已经在这里焊接了10kR 修整功率计(在图片中标记为红色)、但这些功率计仅控制两个通道的输出电压。 (仅转动一个电位计可控制两个通道)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是 FDA 的工作原理、它们将产生每侧具有相等振幅但相位差为180度的特定差分信号、但如果您不平衡将向输出摆幅添加较大 CM 分量的反馈、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="70422" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1123064/ths4150evm-set-gain-for-inal-and-out-of al-channel/4164135#4164135"]这不是 FDA 的标准[/引用]

    但是、如果我需要调整比率、因为链中的其他元件会以相反的方式影响比率、那么您会建议如何进行调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severin、您好!

    然后以不同的方式执行它。 请勿使用 FDA、而是两个标准运算放大器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severin、您好!

    我同意 Kai 和 Michael 的意见;您不应在此应用中使用 FDA。  对于 FDA 和线路驱动器、匹配两个信号路径的反馈至关重要。

    请查看我们的高速标准运算放大器(其中许多具有双封装)、了解适合您应用的选项。

    最棒的

    阿尔茨