This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1122641/ina180-ina180
器件型号:INA180你好
我尝试使用 INA180 、但无法知道其输出电压(在数据表中提到了绝对最大额定值)。 请指明。
谢谢、此致
Akanksha Upadhyay
您好、Akanksha、
我不确定您需要什么信息才能输出。 是最大输出还是常规输出传递函数。 请告诉我您确切需要哪些数据表中不清楚的内容。 我们提供了一些在线培训、可为您提供有关电流感应放大器的指导。 https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers
如果您给我提供原理图和条件、我将很乐意查看它并为您提供 INA180的预期输出。
正如 Kai 建议的 、您可以使用 INA180 TINA-TI 参考设计 www.ti.com/.../sbomad1并将电路置于您的条件下、以获得预期输出。
你好 Javier
我想知道正常输出范围是多少?
您好!
正常输出范围为0.5mV 至 VS-20mV、其中 Vs 为电源电压。 该范围是输出电压饱和范围。
但其最佳工作范围为0.5V 至 VS-0.5V。 这是 INA180在其线性工作范围内有保证运行的输出电压范围。 在这里、增益误差和非线性误差是最小的。
所有这些都在数据表第8页第7.5节中指定。
Kai
您好、Akanksha、
起亚正确。 如果您 有任何其他问题、请告知我们