This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA191:OPA191IDGKR 特定封装、新问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1122062/opa191-opa191idgkr-specific-package-new-question

器件型号:OPA191

尊敬的 TI 团队:

关于此器件的数据表、我有以下问题

我需要对第9页中指定的输入电压 VCM 进行澄清、其中输入电压 VCM 范围似乎超过 Vs 的轨电压。 我不希望此范围大于 Vs、因此请帮助我澄清我的疑问。

此器件声称提供 EMI 输入滤波器、但数据表中未指定 EMIRR NI+参数、因此我无法确定 ME 设备上器件鉴定的 EMC 测试要求。

感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    是的、OPA191线性共模电压范围(VCM)的额定值为(V–)–0.1至(V+)+ 0.1V、因此该范围在每个方向上都超过电源电压100mV。 非常宽的 VCM 范围通常是一个非常理想的特性、但您当然不必全面练习。

    是的、OPA191具有 EMI 输入滤波器。 数据表第8.3.2节" EMI 抑制"中提供了有关传导 EMIRR 性能的信息。  图8-3是 EMIRR 与频率间的关系图。 测试条件在图形的正下方列出、即 PRF =–10dBm、VS =±15V、VCM = 0V

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!