This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902K:电子特性(输入失调电压漂移、等效输入噪声电压、VCM 与 VOS、共模输入阻抗)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902K, LM324K, LM2902, LM2902B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1122979/lm2902k-electronic-characteristics-input-offset-voltage-drift-equivalent-input-noise-voltage-vcm-vs-vos-common-mode-input-impedance

器件型号:LM2902K
主题中讨论的其他器件: LM324KLM2902LM2902B

 我们是否有 LM2902K 的以下值或信息? 我认为数据表中没有 LM2902K 信息。 (它是否与 LM324K 相同?)

输入失调电压漂移

2. 等效输入噪声电压

 VCM 与 VOS 间的关系图

4. 共模输入阻抗

LM2902K  是否在超出共模电压输入范围时发生输出反相?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2902K 与 LM2902相同、但具有更高的 ESD 额定值。 请参阅第6.8节和6.11节中的 LM2902参数。

    请考虑使用较新的 LM2902B、有关该器件的更多信息。

    有关反相行为、请参阅 《LM324/LM358器件应用设计指南 》应用报告的第2.4节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro-San、

    对于 LM2902K、请使用 LM2902V 表、但最大电压将更低。 (应用手册的第1.3节显示2902V 始终包括 K)  

    1) 1) 7uV/C 典型值

    2)请参阅第6.10节" 35nV/rtHz 典型值"

    3) 3)无图表、但25°C 时的最小 CMRR 为60dB、预计最高为1mV/V

    4)输入是电流源;因此这通常是需要考虑的最重要的导入因素。   

    我强烈建议阅读 Clemens 建议的应用手册。