This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:使用逻辑信号进行电源多路复用测量

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199, INA138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1122704/ina199-multiplexed-measurement-using-logic-signal-for-power

器件型号:INA199
主题中讨论的其他器件: INA138

大家好、很抱歉、对于同一个问题、我想将它们分开、用于不同的部件。

我是否可以将 INA199与多负载和多路复用配合使用、如下所示?:

它来自 INA138/168数据表:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina138.pdf?ts=1659265251390

第8.2.6章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA138的输出信号是电流、通过 RL 上的压降转换为电压。 因此、隔离二极管1N4148上的压降不会在这里造成损害。

    但是、当在该电路中使用 INA199时、隔离二极管上的压降将导致巨大误差、因为 INA199具有电压输出。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Kai 正确。 为了与 INA199一同工作、此图需要轻微修改。 例如、每个 INA199输出可被连接至一个单独的多路复用器输入、所有二极管可被移除、以及 RL。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你