This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA280:未上电时的信号输入

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: INA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1122514/ina280-signal-input-when-power-is-not-applied

器件型号:INA280

您好!

请告诉我 INA280数据表中6.1绝对最大额定值中的模拟输入、VIN+和 VIN-参数。
即使 VS 和 GND 之间的电源未上电(VS 和 GND 之间为0V)、以下各项是否适用?

差分(VIN+)–(VIN-)–30 (最小值) 30V (最大值)
共模–20 (最小值) 122V (最大值)

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 0V 是6.1中的有效电源电压、没有指定其他限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDDOOR、

    是的、即使电源电压(Vs)为0V、这些绝对最大额定值仍然有效。 这些额定值基于用于将输入 VCM 与 Vs 和接地轨隔离的过程技术的击穿电压。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Peter