This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7042:输入引脚过压保护

Guru**** 2769685 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7042, TLV3402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1122807/tlv7042-input-pin-overvoltage-protections

器件型号:TLV7042
主题中讨论的其他器件: TLV3402

您好!

我对  TLV7042有疑问。 我有 两个 TLV7042比较器用作窗口比较器。 VX (在下面的原理图中标记)的电压范围为0-12V。 为了在 Vx 达到比较器的绝对最大额定输入电压时保护窗口比较器的输入、在这种情况下、R39-3和 D5-3被添加到"钳制" Vin 至4.7V 中。 但是 、D5-3具有足够的反向泄漏电流、即使 Vx 为~5V、Vin 也会拉至低于4V 窗口比较器阈值。

简而言之、如果 我移除 D5-3并保留 R39-3、我想知道 TLV7042的输入是否仍然受到保护? 数据表提到输入端子"二极管钳位到 VEE"、但没有提到任何二极管钳位到 VCC。 这里是否有任何内部保护措施可让我简单地移除 D5-3、或者我是否需要找到泄漏更少的二极管?

谢谢、

Grayson 锥面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷森

    感谢您发表 Grayson 文章、您的疑虑是有效的。  正如您所指出的、我们的器件没有连接到 VCC 的传统输入二极管钳位二极管。  因此、我们能够耐受高达工艺最大的电压、而不会损坏输入或导致输入偏置电流增加。  输入 ESD 二极管保护不是针对直流电压提供保护、这种保护看起来与此类似、在10至12V 的范围内会发生喀嚓鱼电压。  您不能依赖这种结构来保护电路中提到的12V 电压。  因此、您需要找到泄漏更少的二极管或考虑切换到 TLV3402等器件。  如果您使用此器件、我可以放心地说、我不会期望您的信号达到12V 时出现问题。  因此、该解决方案可让您从电路中消除外部二极管。  唯一的缺点是我们 尚未为 TLV3402提供 DDF 封装、但我们将在未来继续提供。  很抱歉、我意识到这可能不是您希望得到的回复。

    卡盘