Other Parts Discussed in Thread: TLV9052, LM10, TLV9002, TINA-TI
主题中讨论的其他器件: LM10、 TLV9002、 TINA-TI
您好!
我已经使用 TLV9052构建了一个非常简单的差分放大器。 输入为220K 欧姆、两个反馈电阻为470k 欧姆。 输入连接到两个金属探针、它们彼此间的间距为12mm、未连接。 它们位于导电液体通过的磁场中。 液体接触探头、电流在两者之间传导。 测得的输出电压范围为50mV 至200mV。 我们得到了该信号的一些低频基线漂移、原因是此时不是很清楚。 但我离开了。
通过这种安排、我们很成功地使用 LM10运算放大器获得了良好的信号。 现在我准备好了 TLV9052IDR 并组装了电路、当我给它加电时(1.8VDC - 1.8VDC 的引脚8、接地的引脚4)、输出为1.8VDC。 为了确保 IC 不会完全损坏、我使用了相同的芯片并使用相同的引脚构建了一个简单的反相放大器、并且工作正常)。
我已经检查了三倍的电阻值 以及与欧姆表的连接、它们都很好。
导致此问题的可能原因是什么?