This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:INA826

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826, INA823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1119705/ina826-ina826

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件: INA823

您好、使用演示板连接到压力传感器、INA 输出的变化为+-7mv。

4英寸导线将 PCBA 连接到传感器。根据我测量的结果 、826可能不适合如此高的增益。

823是否 会是更好的选择、  

规格:输入为5V CM 、增益为1.4V、激励电压为10V、偏移为0.5V  增益~750输出摆幅~0- 5V

826因其轨到轨功能而被选中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    首先、您计划使用的电源电压是多少?  另请澄清 "+/-7mV 输入"和"输入为5V CM 、增益为1.4V、激励电压为10V、偏移为0.5V  增益~750输出摆幅~0- 5V "之间的明显冲突。 这很难理解。  我建议您绘制电路(即使用手)并使用 下面的插入按钮附加其图像。 请确保显示所有条件、包括 VSUPPLY、VCM、Vref、增益等

    请记住、大多数仪表放大器的线性输入电压范围是电源电压、输入共模电压、基准电压和增益的函数。  因此、 如果您未正确设置应用的条件、即使在使用 RRO INA 时也可能无法实现轨到轨输出(RRO)。 请使用以下链接下载 TI 工程模拟计算 器、并使用仪表放大器输出电压与共模电压之间的关系函数确定线性输入/输出电压范围-请参阅下文。

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC?keyMatch=INA%20CALCULATOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法插入图片、是可用的电子邮件地址。

    以向前推进

    电源:10V

    INA 826参考值:500mV

    VCM:5V  

    传感器和电源共享同一接地  

    在压力传感器连接到 INA 的情况下、未施加压力。INA 的输出为500mV +-7mV

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在  上述条件下、INA826能够适应0至10.8mV (Vout=0.5V+750*10.8mV=8.6V)的输入电压-请参阅下文。

    如果将 VCM 降至4V、则可以将增益提高至1300、并且仍可适应0至7.2mV 的输入信号范围-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek、您好、比较826和823的噪声(21nV @ 增益1000与20 @增益100)、823的噪声更低。

    由于某种原因、工程校准无法在我的计算机上运行。  能否使用823重新运行输出曲线?我 也不相信823是轨到轨、您能否确认情况是否如此。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

     20nV/RT-Hz 与21V/RT-Hz 之间的差异不大、因为正常噪声过程变化可能高达20%。

    就输出摆幅而言、 INA823和 INA826之间唯一的区别是分别为150mV 至负电源轨与100mV、而二者均可在正电源轨150mV 之内。  因此、当 VCM 为4.4V 时、INA823的功能与 INA826完全相同-请参阅下文。

    但是、当 VCM 为5V 时、INA823的输出摆幅比8.6V 高9V、 输入电压为7mV 时、可实现高达1、200的增益-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek、大家好、我认为噪声会随着增益而增大、为什么要使用不同的增益值来测量噪声。

    根据数据表、哪种器件更好?

    当输入导致输出达到或低于150mV 时会发生什么情况、  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen12、  

    INA826和 INA823非常相似、请参阅下面的比较。  

    请告知我们设计要求、我们可以对电路进行仿真以进行比较。   

    当输入导致输出达到或低于150mV 时会发生什么情况、  

    如果输入差分输入低于-291uV、则可以考虑使用负电源轨。 为了仿真电路、我们需要知道压力感应阻抗的输入工作范围、假设压力传感器在997Ω 1kΩ Ω 范围、IA 的输出范围、增益和 Vref 等条件下工作。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出噪声随增益而变化、但20nV/RT-Hz 和21nV/RT-Hz 噪声频谱密度指的是输入、而不是输出噪声-请参阅下文。 VOUT_Noise_rms=Vnois*sq-RT (BWN)*增益,其中 Vnoise 是输入噪声频谱密度,BWN 是噪声带宽。  就噪声而言、INA823和 INA826几乎相同。 使输出与电源轨的距离小于150mV 、将使输出晶体管进入饱和 状态、从而导致信号失真。