This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2227:电源限制

Guru**** 2986210 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2227, OPA2197, REF102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1117024/opa2227-power-supply-limitations

器件型号:OPA2227
主题中讨论的其他器件: OPA2197、 REF102

根据 OPA2227P 的数据表、最大电源电压为36V、建议的工作条件为+/-2.5至+/-18。 可以使用24V 到0V (GND)的电压电源吗? 有哪些优缺点?

对于该运算放大器、-24V 至0 (GND)也是可以的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney、

    从电压电源的角度来看、OPA2227可由一个+24V 和0V (GND)的单极电源供电。  但是、电路设计人员需要了解运算放大器输入和输出电压范围以及余量限制、以确保器件在其线性范围内正常运行。

    OPA2227的输入共模电压范围为(V-)+2V 至(V+)-2V、或者需要电源轨的2V 余量:

    类似地、OPAx227输出必须保持在其线性区域内。  观察 OPAx227开环增益(AOL)规格、在 驱动10kOhm 负载时、OPAx227输出摆幅被限制在电源电压(V-)+2V < OUT <(V+)- 2V 以下:

    例如、在缓冲器配置(G=+1)中使用 OPA2227、同时由+24V 单极电源供电、负载为10kOhm 时、运算放大器支持高于 GND +2V 的信号、最大值为+22V。  

    您还可以查看轨到轨放大 器、例如 OPA2197、其中 OPA2197支持略高于电源轨和略低于电源轨的输入共模、(V-)- 0.1V 至(V+)+ 0.1V、或者电源上下100mV 的输入共模。  但是、即使是 OPA2197等轨到轨放大器、也仍然需要为输出摆幅留出余量。  OPA2197需要根据 AOL 规格从具有10kΩ Ω 负载的电源轨获得~300mV 的余量、因此在由+24V 单极电源供电时、它将支持高于 GND +300mV 至+23.7V 的信号。  

    如果应用需要支持电压电平低于 GND 的双极信号、则需要使用双极(+/-)电源为放大器供电。  

    请查看 TI 高精度实验室放大器教程第3.1至3.4节。  本"TI 高精度实验室-运算放大器系列"培训视频讲述运算放大器输入和输出限制。 教程课程讨论运算放大器共模输入电压、输入和输出电压摆幅限制、并展示如何确定由这些限制导致的电路误差的来源。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-input-and-output-limitations-non-linear-behavior

    谢谢、此致、

    Luis

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    使用+24V 和0V (GND)以及0V 和-24V 为 OPA2227供电运行良好。 运算放大器在反相和同相配置中均按预期工作。

    但是、当我级联一个由+24V 和0V 供电的 REF102到一个由0V 和-24V 供电的 OPA2227时、OPA2227的运行方式会很奇怪。 有时、电源 CUI PQDE6W-Q24-D24-T 会关闭。 大多数情况下、OPA2227的行为是非线性的。 OPA2227有一次过热。 是否有办法使 REF102和 OPA 协同工作? 我希望具有+/-10V 基准。

    此致、

    Rodney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney、

    我认为原理图会有所帮助。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney、

    当连接采用反相配置 G=1的 OPA2227、由电源 V+= 0V 和 V-=-24V 供电、并且将同相端子连接至 GND 时、输入共模超出输入范围规格。  该电路中的输入共模电压正好为0V (GND)、与正(V+)电源电压相同。  

    OPA2227允许的输入共模电压范围为(V-)+2V 至(V+)-2V、或者基本上需要距离电源轨2V 的余量:

    建议使用+/-15V 双极电源为放大器供电。 或者、+5V 和-24V 等非对称电源也可以工作、将放大器的输入和输出置于线性范围内。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis!

    这对我从 OPA2227获得的结果很有意义。 我将调出 V+来查看是否存在差异。  

    -RW