This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:INA250A1PWR 电流感测读数不符合预期

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1119683/ina250-ina250a1pwr-current-sense-readings-not-as-expected

器件型号:INA250

您好、TI 论坛!

我们在测试一些新设计的电路板时遇到了断续模式。  
最初、我们认为当我们的电流读数不完全符合预期时、这是一个 FW 错误。 但是、在我们的其中一个设计中、我们有两个串联的电流感应 IC。 (基准未连接在一起)  

由于两个 IC 都提供了不同的结果、因此我们需要运行一些测试、在下面、您可以看到每个 IC 都设置了与预期读数相差 mV 的偏移。

 

D 列是预期读数。  F 和 H 列是我们得到的结果。  
我们还测试了另一个未显示在屏幕截图中的 INA250A1PWR、该 INA250A1PWR 达到预期读数的5%以内。 因此、这不是 PCB 的问题。 (测量直接从 IC 的引脚9进行)

如果 IC 在电路板上交换了位置、则读数遵循 IC 而非电路板位置。  

是否有任何关于问题所在的建议、或者我们是否有坏批量的器件?  

Schem 片段

感谢你能抽出时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在进行所有正确的调试,并对您的发现进行了很好的解释。

    大于100mA 的偏移超出数据表规格。 您对“电源读数(mA)”的准确性有多大信心,它是从电源本身读出的? 可能值得使用电流表进行检查

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “电源读数(mA)”来自电源显示屏。 (使用 Sig出借 和 Rigol 电源)   、负载是25V 至12V 降压稳压器后的恒定电流负载。 因此、我非常确信两端的预期读数是正确的。  

    除了测试大量这些芯片、我们陷入了僵局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议的一件事是测量引脚4/5和12/13之间的差分电压。 需要使用高精度仪表、例如 HP3458。 我会将电流设置为1A 或更高的电流、以便更轻松地进行测量。 此测量可能提供一些线索。

    也许我只是偏执,但原理图连接看起来有点奇怪–一个引脚显示一个点,而另一个引脚不显示。 它们是否在布局中都正确连接?

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈哈、您已经重新开始了我们关于这些点的内部讨论。 Altium 如何在符号上显示堆叠引脚。  

    我们将看到 我们可以对差分引脚上的测量做些什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、听起来不错、请随时告知我们测试结果。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、  


    我正在帮助 Arbab 进行一些测量。 我们只有一个5.5位 DMM、但它在200mV 模式下运行、因此我认为这足以显示问题(仪表的额定值为测量值的+/- 0.0115%)。

    在12V 输出端口上施加2000和1000 mA 负载(上面附加的代码段中的第40和44行)时、我将在引脚12/13和4/5上测量1.949 mV 和0.978 mV。 在2个 MR 分流器上、这会导致0.9745A 和0.489A 流经分流器。 在输入电压为25V 的情况下、我预计会有0.96A 和0.48A 的电流、这是一个误差< 2%、我对此感到高兴。

    我重新测量了引脚9电压、并测量234.484mV 和135.106mV、从而为 INA250A1提供1.172A 和671A 电流。 该误差为22%和41%。

    由此、我看到分流器完全符合规格、但输出会关断。 有什么想法吗?

    Brad。

    PS:这是铜布局、1oz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    如果分流电阻在技术规格范围内、但输出断开、则逻辑结论是器件本身存在缺陷。 在将此类器件退回工厂验证之前、您能否检查输出引脚以及 IN+和 IN-引脚、以确保它们稳定? 从原理图中可以看到一切正常、但只需仔细检查即可。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Guang、表示同意。 您是否知道这些器件的批次缺陷问题? 我们在其中的几个器件中看到了类似的情况、最初以为我们的设计已经关闭了。 但是、如果我们在使用每个器件之前都必须对其进行测试、这将会非常密集(目前、我们必须将这些器件直接安装在应用板上)。 由于我们在每个器件中使用了大约40个这些器件、您是否可以通过任何方式向我们发送已确认在规格范围内运行的批次?  

    我将在下周初入住+/-、并向您发送结果。

    Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    这些器件在发布之前经过100%测试、因此任何批次的性能均应符合数据表规格。 您可以将一个或多个坏情况返回给我们进行验证。 这样、我们就可以肯定地知道部件是否确实有故障、或者我们是否需要查看其他部件。

    要购买其他器件、我建议尝试您首先使用的渠道。 遗憾的是,我无法获得任何样片的保存,即使数量很小。  

    此致、Guang