This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找比较器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC7101, LMC7225, TLV7211, LMC7215, LMC7221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1122188/looking-for-comparators

主题中讨论的其他器件:LMC7101LMC7211LMC7225TLV7211LMC7215LMC7221

大家好、

我们的客户正在寻找采用 SC-70封装且引脚排列更低的比较器、您能帮助检查我们是否有这样的器件吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有此引脚的比较器。

    用手焊接器件的死区型、或创建新电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    这是较旧的罕见"LMC7101"引脚排列、其中的电源与标准的"Northwest"引脚排列相反。

    唯一具有此引脚的比较器是 LMC7211、LMC7215、LMC7221、LMC7225和 TLV7211。

    遗憾的是、SC-70中没有可用的器件。 我猜他们正在使用 NCS2202上的... AFAIK 是唯一一款具有这个引脚排列/封装组合的器件。