This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:INA240输入滤波-奈奎斯特滤波

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240, BOOSTXL-3PHGANINV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1121711/ina240-q1-ina240-input-filtering---nyquist-filtering

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件:INA240BOOSTXL-3PHGANINV

您好!  

我在一个设计中使用 INA240A1 (增益为20)、在 INA240之后、我放置了一个20kHz 奈奎斯特滤波器、以限制在40kHz 频率下进入 ADC 采样的噪声。  遗憾  的是、这会导致 PWM 开关引起的噪声趋稳更慢、这是不可避免的、但有意义的。  

为了不降低 INA240A 稳定时间、是否可以将奈奎斯特滤波器移至 INA240的输入端? 我了解串联电阻与增益的关系、但不能通过在差分输入端添加电容器并将该电容与输入串联电阻结合使用来形成奈奎斯特滤波器来感受负面影响。 我不会在输入端和接地端之间添加电容器。  

 在 BOOSTXL-3PhGaNInv 示例原理图中、我看到此处添加了一个1500pF 电容器。 该电容器的大小是否有限制? 我可能会考虑放置几百 nF 的电容。 这是可以的、还是会破坏共模抑制或其他关键设计特性?

只是想在同一个原理图中了解一下、在截止频率为3.6MHz 的 INA240之后添加了一个 RC (20欧姆、2200pF)滤波器。 此滤波器很重要吗?

谢谢、  

Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    您可能希望观看 Peter Iliya 的培训视频(尤其是5:56):

    https://www.youtube.com/watch?v=hLGN_wl-xgA

    我会将滤波电阻器限制为10R、并采用一个大约数百 nF 的 C0G (NP0)差分输入电容器。 但应避免在 INA240的两个输入端增加不均匀的杂散电容。 因此、您可以稍微移除滤波组件周围的实心接地层、以将信号接地的杂散电容保持在最低水平。

    如果 INA240的输出速度太低、您可以轻松地在 INA240和 ADC 之间插入快速缓冲器、并对该缓冲器进行一些筛选。 无需使用 INA240驱动 ADC。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  

    我将在差分输入端使用一个180nF COG 电容器、并了解电阻和杂散电容。  

    我在 INA240和 ADC 之间已经有一个放大器。   在 BOOSTXL-3PhGaNInv 设计中、INA240和驱动 ADC 的运算放大器之间有一个滤波器、带宽为3.6MHz。 您能评论一下如何确定该滤波器的截止频率吗? 该位置的最低滤波器截止时间是多少、这不会导致 ADC 上的 INA240共模设置时间增加。 我希望 INA240规格驱动设置时间、而不是滤波器截止时间。

    -Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jennifer、

    您在  BOOSTXL-3PhGaNInv   设计中询问的 INA240和比较器之间的滤波 器是作为电荷桶滤波器实现的,因此电容值在确定电容选择 时更为重要。 请参阅随附链接的第3节、了解在实施此滤波器时所做选择的说明。

    《驱动 SAR ADC 的分流放大器注意事项》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeniffer、

    比较器输入端的附加 RC 滤波器用于吸收比较器的切换噪声、并通过这种方法将 INA240的输出与这些比较器切换隔离。 如果没有这些 RC 滤波器、INA240的输出电压将受到比较器噪声的影响。

    请记住、ADC 的采集时间必须与电荷桶滤波器的时间常数和 INA240的稳定时间匹配。 我想、通过实验、RC 滤波器的20R 和2200pF 值更多地是通过计算得出最佳精度、后来对 ADC 的采集时间进行了修改、以便与此电荷桶滤波器正常配合使用。

    Kai