This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2347:OPA2347输出噪声信号?

Guru**** 2972500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2347, OPA2310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1121491/opa2347-opa2347-output-noise-sig

器件型号:OPA2347
主题中讨论的其他器件: OPA2310

您好~

缓冲器电路配置有 OPA2347。

当输入为 N.C.时、输出为0.35V/60Hz

我想知道为什么这样打印。(作为参考、韩国电源频率为60 Hz。)

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:

    您的原理图不完整。 如何将市电电压连接到 OPAMP 的输入端? 您是否使用交流耦合或输入失调电压漂移? 您如何处理负半波电源电压?

    请显示完整的原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai~~

    在测试中、它只是配置为电路、在不使用满量程的情况下仅使用一半。

    直流电源使用 DC3.3V。

    它是一个1:1电压缓冲器电路。  当一个信号被施加到+IN 时、输出为1:1。

    我想知道当+IN 为 N.C.时、为什么输出为60Hz

    当电池连接到 V+时、同样的结果(60Hz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:

    但为什么要让 OPA2347的+IN 引脚悬空? OPAMP 的浮动输入与天线类似、并对电路周围的60Hz 交流电感应。 让输入悬空也会增加损坏风险、因此应避免这种情况。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    传感器(高阻抗、电桥...)连接在 AMP 缓冲器前面。 但它在不使用时不会连接。

    因此、我尝试它是出于对输入为 N.C.时的运行状态的好奇

    如果您认为它是空气中的噪声、那么60Hz 是否不会出现在密封腔中?

    当输入为 N.C 时、是否有任何方法可以消除60Hz 噪声?

    (请注意、具有阻抗的电路会降低传感器输出。)

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:

    问题是每次插入传感器时、OPA2347都有可能被 ESD 破坏。 您可以使用插头插座、只要插头未插入、插头插座就会通过一个小型限流电阻器将信号连接到信号接地。 与 OPAMP 的+input 串联的电阻器最终与低泄漏二极管钳位或连接到信号接地的滤波器电容器结合使用、可进一步帮助 OPAMP 承受 ESD 事件。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、权某、  

    我认为此应用最适合使用关断器件。  
    以下是显示双路低电压关断器件的参数表: https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html#p480=2;2&p1261max=3;7&p2192=Shutdown

    我们在关断器件上提供了一些配套资料:  

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/so-what-exactly-is-an-op-amp-shutdown-pin-supposed-to-do

    具有关断功能的 TLV90xxS 运算放大器设计

    此外、对于 Kai 的 ESD 问题、采用独特 ESD 结构的 OPA2310可能非常适合。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  Kai、Carolina。