This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA217:电源

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1121181/ina217-power-supply

器件型号:INA217

大家好、

计划使用 INA217作为麦克风前置放大器、并使用驻极体 麦克风(Panasonic 的 WM-61A)。 只需确认是否可能为 INA217提供非对称 0/9V 而不 是对称电源。我想确认这种麦克风是否能够正常工作?  

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    WM-61A 是驻极体麦克风、包含一个 FET 缓冲器、不支持差分信号、而只提供单端信号。 因此无需使用仪表放大器。 一个简单的低噪声运算放大器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    只需确认 INA217是否需要  对称电源?

    谢谢你。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    INA217可由一个单电源供电:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/516537/ina217-single-supply

    另请参阅数据表的第10.1节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    是的、您可以使用非对称或单电源轨为 INA217供电。 请注意具有一定约束的 VCM 和输出电压摆幅。 遗憾的是、我们没有用于展示的仿真模型。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并且不要忘记正确连接 INA217的 REF 引脚。

    Kai