This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSV912A-Q1:TSV912-Q1输入偏置电流和输入失调电流

Guru**** 2512125 points
Other Parts Discussed in Thread: TSV912, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1121779/tsv912a-q1-tsv912-q1-input-bias-current-and-input-offset-current

器件型号:TSV912A-Q1
主题中讨论的其他器件:TSV912TINA-TI

你(们)好

我的客户想知道  输入偏置电流和输入失调电流最大值吗?

问题2:我还想检查该器件的容性负载驱动能力、该最大电容容量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    如果存在此数据并且 TI 希望发布此数据、您可以在数据表中找到它。 图7-8给出了更多详细信息。

    如果最大数据对您来说非常重要、我会寻找另一个指定此数据的芯片。

    TSV912可在输出端驱动的容性负载在很大程度上取决于实际电路。 没有简单的答案。 最好运行 TINA-TI 仿真。 或者、您想向我们展示您的原理图吗?

    Kai