请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DEM-BUF-SO-1A 大家好、
客户拥有此电路板、但他们具有10倍衰减输出、而不是单位增益。
电路板根据原理图进行了组装、并具有相应的值:
Rin1 = 50欧姆;Rin2 = 25欧姆;Rout 1 = 50欧姆;Rout2 = 25欧姆;Cbpu 和 Cbnu = 4.7uF;CPN= 10nF;Cbpn、CbPP= 0.1uF。
Rmid 和 Cmid 未连接;LP 和 Ln 替换为0欧姆。
该电路板由双电压+/-5V 供电
当客户应用1V 峰峰值正弦波信号时、他们获得的输出为100mV 峰峰值。
你可以帮帮我吗?
提前感谢。
此致、
Marvin