This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DEM-BUF-SO-1A:衰减输出

Guru**** 1131400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1121650/dem-buf-so-1a-attenuated-output

器件型号:DEM-BUF-SO-1A

大家好、

客户拥有此电路板、但他们具有10倍衰减输出、而不是单位增益。

电路板根据原理图进行了组装、并具有相应的值:

Rin1 = 50欧姆;Rin2 = 25欧姆;Rout 1 = 50欧姆;Rout2 = 25欧姆;Cbpu 和 Cbnu = 4.7uF;CPN= 10nF;Cbpn、CbPP= 0.1uF。

Rmid 和 Cmid 未连接;LP 和 Ln 替换为0欧姆。

该电路板由双电压+/-5V 供电

当客户应用1V 峰峰值正弦波信号时、他们获得的输出为100mV 峰峰值。

你可以帮帮我吗?

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

     使用这些组件值、客户将获得正确的值。 Rin1、Rin2、Rout1和 Rout2充当两个单独的分压器。  

      

     在上面、我假设客户有一个50欧姆源(R6)和一个50欧姆范围(R5)。 如果该放大器是在整个系统内的定制电路板上设计的、则仅当前一级和后级与缓冲器的输入和输出节点之间的走线毫米以内时、才需要50欧姆阻抗匹配。 否则、1GHz 频率范围将需要阻抗匹配以减轻信号反射。   

    谢谢、
    Sima