This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:单电源的 Tina 仿真

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: INA849, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1121431/ina849-tina-simulation-for-single-supply

器件型号:INA849
主题中讨论的其他器件: INA333

您好!

我尝试根据 以下 应用对 AFE 电路进行仿真。 (输入:32mVpp/300Hz、G=67)

我可以使用以下电路(单电源5V、失调电压输入、失调电压基准)通过 INA 333/332获得预期结果,但不适用于具有单电源+输入失调电压的 INA849。

我附加了 INA333和 INA849的仿真文件(具有和 W/O 偏移)。 您可以 提出一些建议吗?

e2e.ti.com/.../INA_5F00_Simulation.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    INA849的建议电源电压最小为8V。 请参阅数据表的第7.3节。 在您的情况下、5V 电压过低。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

      实际上、我尝试了仿真的12V 单电源、但它不起作用。

      我想知道建模或硬件电路是否有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    数据表显示 INA849的输入电压必须与电源电压保持2.5V 的距离。 请参阅第7.5节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高您好、

    这是一个电路示例。 如 Kai 所示、您需要为输入建立适当的 VCM。  

    e2e.ti.com/.../INA849-E2E-07272022.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家。 VCM 是原因。