This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4325:芯片上未找到 TI 标识

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1119908/opa4325-ti-logo-not-found-on-die

器件型号:OPA4325

尊敬的 TI 专家:

 

我们的合作伙伴从 TI 网上商店收到了此器件型号。

他们通常的协议是对这些信息进行衰减和记录。 他们发现芯片组上没有 TI 标识或器件型号 OPA4325或类似标记。

请检查并确认这是否是器件#OPA4325IPWR 的相关裸片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    他们发现芯片组上没有 TI 标识或器件型号 OPA4325或类似标记。

    由于芯片尺寸越来越小、TI 标识并不总是在目前普遍使用的芯片上进行标记。 但是、在裸片表面应该有一个标记、如果您能够提供无间隙的图像、我可以为您进行检查。 该标记仅供内部使用、不用于可追溯性目的。  

    TI 的器件可追溯性不基于 Si 裸片上的内部标记。 TI 只能跟踪 TI 授权经销商或 TI 网上商店销售的器件。  由于器件是从 TI store 购买的、因此客户应确信这些器件是正品器件。  

    如果您有其他问题、请告诉我、  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Raymond 的回复中、如果实际上器件 是从 TI eStore 购买的、则客户应确信这些器件是真实的器件。 但是、如果您的合作伙伴仍然不满意、请指导他们联系 TI 假冒产品团队。  链接: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html。   

    所有验证请求都必须通过您的供应链处理。

    为了让 TI 开始验证过程、需要以下所有信息。  请向ti-counterfeit@list.ti.com 提供所需信息

    必填信息:

    已填写假冒产品申请表。  

    器件底部和顶部的高质量图片

    2D 条码标签的高质量图片。  

    装运文档的副本/图片、即向 TI 展示器件来源的装箱单。  (如果无法提供此信息、我们将无法提供验证、因为产品监管链存在不确定性。)  

    提供器件应用。  

    提供并提交所需信息后 、您的请求将被审核以进行验证。

    重要说明:组地址(ti-counterfeit@list.ti.com)的附件大小限制为1MB。  如果附件大于1MB、请发送电子邮件至 SCSmith@ti.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、  

    请查看下面的裸片图片、是的、我们知道器件是真实的、但这是我们第一次购买此器件、因此我们希望将其作为记录以备将来参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    您在芯片上找到了标记。 我 下周会再回来、可能需要几天时间。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、  

    您对此有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    我仍在等待答复。 如果这是紧急情况、请使用 Marek 提供的链接。 应用团队无法访问低级设计信息、我们必须向其他团队寻求支持。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    设计团队验证了5431是 OPA4325上的芯片 ID。

    请记住、芯片 ID 是唯一的、并且当修订版号不同时、它可能会被更改。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond