This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:请求内部电阻值

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1121584/ina237-requesting-for-internal-resistance-value

器件型号:INA237

您好!

我想知道用于计算 Rs 值的 INA237AIDGSR 的内部电阻值。为了便于您参考、随附了一个快照。

谢谢、

Vatsala Balol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vatsala,

    不要忽略所谓的"偏置"框。 这种"偏置"电路需要限制 R_S、不一定是 R_INT。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vatsala、

    我们无法为这些电阻器提供准确的值、但是、Kai 正确地说、输入偏置电流是这些电阻器尺寸更重要的因素。  通常、您希望它们尽可能低、但该器件可以处理更高的值、因为它具有如此低的输入偏置电流(您将看到我们的许多其他器件建议最大值为10Ω μ A)。

    以下是有关输入滤波器误差的 TI 高精度实验室视频链接: https://training.ti.com/input-filter-error