This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:IB 和 IOS 最大值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, OPA4277, OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1120615/opa2277-ib-and-ios-maximum-value

器件型号:OPA2277
主题中讨论的其他器件: OPA4277OPA277

大家好、

我们的一位客户需要了解 OPA2277U 的输入偏置电流 Ib 和输入失调电流 Ios 的最大值。 25°C 时是什么? 40°C 至85°C 时是什么?   数据表中未明确标记测试条件。

此致。

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    根据数据表的图11、13和14、我会说第一行是指25°C、第二行是指-40°C 至+85°C

    另请参阅第7.3.4节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    显示 TA =–40°C 至85°C 的测试条件框应该已经与 电气特性表中 IB -输入偏置电流和 IO -输入偏移电流参数的较低行保持一致。 上部的行 表示 TA = 25°C 因此、 对于 TA = 25°C、±2.8nA 的最大值、  对于 TA =–40°C 至85°C、±4nA 的最大值

    这可以输入到队列中、并在 OPA277/OPA2277/OPA4277的下一个数据表修订周期进行更正。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 您、Thomas