This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:尺寸查询

Guru**** 2980680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1121065/ina228-dimension-inquiry

器件型号:INA228

大家好、团队、  

我的客户正在寻找 VSSOP 封装的突出显示部分(红色)的尺寸:

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    许多制造商并未指定其 VSSOP 封装的此尺寸。 可能由于芯片间的差异太大、规格没有意义、因为容差太大。

    我将采用"座椅上的最大封装高度"规格、即1.1mm。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    我将研究这一点、看看我们是否有可用的信息、并将让您知道我发现的内容。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    这是我找到的内容。

    支架(标称值0.1毫米)+底腔(标称值0.435毫米)+ LF 厚度(标称值0.15毫米)=标称值0.685毫米

    请注意、这些是标称值、我们没有单个组件的容差。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    路易